06.01.2021 21:29 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Sieht dann so aus, wobei man den 10k Widerstand wahrscheinlich auch weg lassen kann. |
07.01.2021 20:35 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Der Innenwiderstand am Logo Modul muss = > 5k Ohm sein. Das heißt, der Ausgang kann bei 10V 2mA mindestens liefern. Und hier steht zur 1-10V Schnittstelle, das der Strom, den das Teil liefern kann auf max. 1mA begrenzt ist. https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/lichtmanagement/schnittstellen/110-v-schnittstelle/ In der Richtung (Ausgangsspannung erhöhen) sollte das das Logo Modul also schaffen. Es kann halt nur nicht die Spannung runter ziehen, und das muss es bei der Schaltung nicht. Aber wie gesagt, ich hab keins der Teile (außer die Z-Diode) und um das auszuprobieren werde ich sicher nicht 150€ investieren. |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 01/07/2021 20:37:15 |
|
Folgen Sie uns auf