08.08.2022 08:30 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 375 Bewertung: (46)
|
Die Beschreibung gilt für alle Versionen der LOGO!8 Pure ab LOGO!8.1. Für ältere LOGO!s gibt es kein Firmware Update. Handling:
Hinweise: Das aktuelle Firmware Update einer LOGO! 8.3 (auf V1.83.02) gibt es unter folgendem Link: Update einer LOGO! 8.2: Update einer LOGO! 8.1: Da die Software exportbeschränkt ist, muss man sich ggf. vorher registrieren. Bei der Registrierung muss der Haken bei „Zugangsberechtigung für den Download exportbeschränkter Software“ gesetzt werden, siehe: LOGO! Support |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.08.2022 16:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Für die LOGO!s 8.1 und 8.2 gibt es neuere Firmware Updates vom 07.07.2020, welche Sicherheitsprobleme beheben. Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593 |
Folgen Sie uns auf