11.06.2021 04:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Firmware-Update für CPU 1511-1 PNIn diesem Beitrag werden alle Firmwarestände für die CPU 1511-1 PN bereitgestellt. - Letzte Änderung: neue Firmware-Version V2.9.2 Beschreibung: Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen auch ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen, was aber in keinem bisher bekannten Fall erforderlich war. Die jeweils neueste Version einer Firmware ist für alle Ausgabestände dieser Artikelnummer gültig. Die Durchführung des Updates der Firmware wird ausführlich im Beitrag >77492231 beschrieben. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/11/2021 08:30:41Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf