13.05.2021 10:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2025 Beiträge: 35622 Bewertung:
|
Firmwareversion V4.5 für S7-1200 CPU verfügbarAb sofort steht für die S7-1200 CPU die Firmware Version V4.5 zur Verfügung. Neue Funktionen in der Version sind:
Die neue Firmware-Version kann auf jede S7-1200 Hardware mit einer Firmware-Version V4.0 oder höher geladen werden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
24.08.2021 13:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 1647 Bewertung:
|
Das Verhalten wie vom User avoss beschrieben ist in der Firmwareversion 4.5.1 der S7-1200 behoben. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 08/24/2021 13:45:19 |
|
Folgen Sie uns auf