01.09.2011 11:21 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Ja das sollte mit der Funktion T_CONV möglich sein |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.09.2011 11:58 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (1) |
Danke für die Hilfe und der schnellen Antwort |
24.04.2012 11:30 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo, hier zwei FAQ-Empfehlungen. Damit findet man den richtigen Baustein schneller und hat auch gleich entsprechende Informationen dazu. Hier ein interessanterBeitrag: Wo sind in STEP 7 V11 (TIA Portal) und analog in V5.5 (SIMATIC Manager) die Standardbausteine und Anweisungen hinterlegt? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/54137141 Weitere Beitrag: Der nachfolgende FAQ enthält eine Liste der aufrufbaren System- und Standardbausteine. Der Inhalt des Beitrags sollte auch für STEP 7 V11 relevant sein. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40654983 Gruß Azteke0110 |
25.04.2012 12:15 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo dapinguin, es geht auch viel einfacher. Das Datenformat TIME speichert einen Zeitwert in Millisekunden. Wenn dein Wert im INT in Sekunden vorliegt, musst du nur mit 1000 multiplizieren und hast deine Zeit im Format TIME. Gruß Billhearts Anbei ein kleiner Ausschnitt aus einer Variablentabelle. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf