13.01.2013 15:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Leute! Ich bin neu im Siemensforum! Ich habe folgendes Problem (Steuerung S840D SL): Ich bohre ein Loch mit z.b. 1000/min ca. 3xD tief an und dann mit 3000/min bis 200 weiter. Die Maschine stoppt den Vorschub bei 3xD und wartet bis sie die 3000/min ereicht, das führt dazu das der Bohrer schwingt weil er kurzzeitig keinen Schneiddruck hat. Gibt es eine Möglichlichkeit das, die Maschine weiterbohrt (Vorschub) obwohl die Drehzahl nicht erreicht wurde??? G-Befehle? Im Maschinendatum möchte ich nichts ändern (z.b. die Tolenanz erhöhen oder ähl.) Vielen Dank im voraus!! MfG CNCuser |
23.01.2013 14:11 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo CNCuser, wie wäre es mit einer Synchronaktion? ID=1WHEN $AA_IM[Z]>"3xD" DO S3000 Vielleicht geht's so. Grüße Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf