26.08.2016 22:08 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 320 Bewertung: (7) |
Hallo Die Temperatur die ich messe rechnet mir Logo den Mittelwert aus. Um diese richtig zu rechnen habe ich eine Arthmetische Anweisung eingebaut um den Gain zu korrigieren. Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Hagarten DateianhangTemperaturmittelwert (GAIN) V1.zip (60 Downloads) |
28.08.2016 19:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 34177 Bewertung: (4256)
|
Deswegen hatte ich geschrieben, dass man dafür einen Analogverstärker benutzt. Ich habe jetzt mal ein Programm als Vorschlag erstellt unter Berücksichtigung der von dir angegebenen Werte erstellt. Mittelwertbildung nach 45s mit 3 Messungen. Ich habe nur die Verstärkung so eingestellt, dass die maximale Auflösung bei dem Signal 0-10V ausgenutzt wird. Deshalb kann man auch eine Nachkommastelle benutzen. DateianhangMittelwertbildung.zip (60 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.08.2016 22:32 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 320 Bewertung: (7) |
Hallo Ja das Problem ist so mit gelöst. Hagarten |
Folgen Sie uns auf