Industry Online Support
Technical Forum
07.01.2006 20:31 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Forum, ich brauche eine Steuerung für akustische Abreinigung (Schallhörner) in Kraftwerksanlagen (wenns interesiert: http://www.nirafon.com) Beispiel: 4 Hörner - 1. Horn: 3 Sek aktiv(B) - 2 Sek Pause(IP) - 3 Sek akt - 2 Sek Pause - 3 Sek akt - 5 Sekunden Pause(ZP) - 2. Horn: wie Horn 1 - 5 Sekunden Pause - 3. Horn: wie Horn 1 - 5 Sekunden Pause - 4. Horn: wie Horn 1 nun 5 Minuten Pause(KP) und dann alles wieder von vorne So weit recht einfach. Nun soll aber der Kunde Einstellungen vornehmen können. 1. Anzahl der installierten Hörner (1 bis 8 ) 2. Dauer der Beschallung 0,5 bis 30 Sek (B) 3. Dauer der Pause (IB) 1 bis 10 Sek 4. Dauer der Pause (ZB) 1 bis 30 Sek 5. Dauer der Pause (KB) 1 bis 30 Min 6. Auswahl einer Betriebsart (Kaskade wie oben beschrieben, oder alle Hörner einfach parallel) Kann man so was mitLogo! realisieren? Gruß Uli |
11.01.2006 10:18 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo mbuerkle, vielen Dank für die Überlegungen. Meine Email lautet uli@hartge.biz Wie liegt denn die vorgeschlagene S7 etc... preislich? Gruß Uli |
26.01.2006 16:12 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo, kann evtl. eine mögliche Lösung anbieten (Programm siehe Datei). Die Impuls-Pausenzeiten lassen sich an "B005+B010" einstellen (B005 für B+IP , B010 für ZP). Die Pausenzeit KP kann über "B023" eingestellt werden. Die Auswahl Anzahl der Hörnerist aber vermutl. am leichtesten über die Software und den PC definierbar: Mit dem Merker M3 wird festgelegt, wie viele Hörner aktiv sind - je nachdem an welchen Zähler er angeschlossen wird. Allerdings muss man immer den nächsten Zähler nehmen, also für 4 Hörner den Zähler #5. Deshalb gibt es ein neuntes Glied mit einer offenen Klemme.
Mit dem Schalter kann von Kaskade auf parallel umgeschaltet werden. Somit ist alles über LOGO! direkt einstellbar außer die Auswahl der Anzahl der Hörner. Die Lösung mit dem Schieberegister ist über LOGO! ultra kompliziert. DateianhangHörner.zip (317 Downloads) |
Folgen Sie uns auf