Industry Online Support
Technical Forum
07.07.2009 13:21 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi Marvin, im Anhang ein Beispiel wo Du siehst, wie das mit der kleineren Schwelle beim 2. Schwellwertschalter aussehen könnte. Kurze Erklärung - Rest siehe Programm: Du stellst nicht bei den beiden Schwellwertschaltern die Schwellen getrenntein. Dann hättest Du keine Abhängigkeit. Nimm einen analogen MUX. Dort stellst Du die Schwelle ein. Das ist gleichzeitig die Schwelle, die für den 1. Schwellwertschalter gilt. Vom Wert des MUX ziehst Du dann 1 ab und nimmst das als Schwelle für den 2. Schwellwertschalter. Dies kann wie hier durch ein Offset -1 im Analogverstärker geschehen. Wenn Du bei'Betels' Sammlung von Hinweisen mal schaust: Da findest Du die Werteingabe aus einem Bereich. Dateianhang2te Schwelle um 1 kleiner als die 1ste.zip (320 Downloads) |
08.07.2009 12:26 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Da muss man erst mal drauf kommen ! Ich Danke Dir...funktioniert prima |
Folgen Sie uns auf