12.01.2023 16:19 | |
Beigetreten: 21.04.2022 Letzter Bes: 08.02.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich brauche folgende "Dauerschleife" Q1 und Q2 sollen 5 mal schalten, ausgehen, dann sollen Q11 und Q12 nacheinander für jeweils 5 Sekunden angesteuert werden, dann wieder von vorne. Die sequinzielle Ansteuerung von Q11 und Q12 habe ich mit Ausschaltverzögerungen (und entsprechendem Vorgeplänkel für die fallende Flanke) gelöst. Kommt mir etwas umständlich vor, aber funktioniert. Mir geht es mehr um die Trennung der beiden Kreise voneinander und die Realisierung der Schleife. Danke im Voraus! Robin Dateianhanggepulste Steuerung.zip (152 Downloads) |
12.01.2023 17:16 | |
Beigetreten: 21.04.2022 Letzter Bes: 08.02.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
ja, der Satz war verwirrend, vielleicht besser ignorieren. |
12.01.2023 17:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 33868 Bewertung: (4211)
|
So vielleicht? |
12.01.2023 17:45 | |
Beigetreten: 21.04.2022 Letzter Bes: 08.02.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
du hast recht, da hab ich mich vertan. Sorry für die Verwirrung. |
Folgen Sie uns auf