19.11.2016 15:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Ein Menü läßt sich leicht mit dem Schieberegister aufbauen. Mit jedem Registerbit wird ein anderer Meldetext aktiviert. Per AND-Verknüpfung mit den F-Tasten wie von ixo65 vorgeschlagen stellst du sicher das nur die zum Meldetext gehörende Funktion ausgeführt wird.DateianhangMenü.zip (359 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.11.2016 15:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 33416 Bewertung:
|
Ich hatte mal ein Programm zum einschalten von Lichtbändern erstellt. Hier kannst du erkennen, wie man ein Menü aus Meldetexten aufbauen und damit die Mehrfachnutzung von F- und Cursortasten erreichen kann. DateianhangMenü_zum_Schalten_von_16_Lichtbändern.zip (360 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf