22.11.2016 14:19 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Im Anhang ist das Programm, welches in geänderter Fomr bei der Logo 0BA8 läuft. Achtung: Netzwerkreiter wählen. Bei der unteren Seite handelt es sich derzeit nur um eine Soll/Ist - Funktion. Dieses Programm muss ich leider für jeden Raum neu erstellen. Anhand externer Digitalthermometer ist eine Regelabweichung von 1,3 Grad erkennbar.Wie kann das kompensiert werden? Ist ein Analogverstärker notwendig? Wie kann eine Hysterese eingebaut werden, damit die Relais nicht flackern? Wie kann eine Umschaltung zur Funktion Automatik (Bsp. 24 Grad Solltemperatur mit Abschaltung, wenn die Temperatur erreicht worden ist, Zeit 13-22Uhr) erstellt werden?
Gibt es eine einfachere Raumumschaltung mit nur einer Funktionstaste? DateianhangWohnung DG Netzwerk geändert.zip (166 Downloads) |
22.11.2016 18:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Die 1,3°C Regelabweichung würde ich bei der vorliegenden Zweipunktregelung als völlig o.K. ansehen. Deine Heizung ist so lange aktiv, bis der Schwellwertschalter sagt Temp. ereicht. Jetzt wird das Ventil für den Heizkörper geschlossen, aber der Heizkörper ist noch warm und gibt Wärme an den Raum ab. Die Hysterese stellst du im Schwellwertschalter ein, indem du für Ein und Aus Werte vorgibst. Dabei muß der Ausschaltwert höher als der Einschaltwert sein und der Schaltausgang muß negiert werden Siehe Anhang. EDIT: Die Lösung den Aktualwert als Vorgabe für On in B018 zu nutzen sorgt ebenfalls für zu hohe Temperaturen im Bad, da so keine Hysterese realisierbar ist. DateianhangTemperatur.zip (162 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.11.2016 18:14:04 |
|
22.11.2016 18:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
So läßt sich die Umschaltung auf verschiedene Solltemperaturen für Tag und Nacht realisieren! Edit: Es gibt aber auch noch andere Möglichkeite, wie über zwei getrennte Schwellwertschalter! DateianhangTemperatur.zip (179 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.11.2016 19:15:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.11.2016 05:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 33416 Bewertung:
|
Das liegt wahrscheinlich daran, dass motmonti die aktuellste Hardware eingestellt hat. Ich habe die Hardware auf die älteste Gerätelinie eingestellt, welche mit dem Programm möglich ist, der 0BA6. DateianhangTemperatur_0BA6.zip (137 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.11.2016 21:24 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Die Datei konnte ich öffnen, obwohl ich die aktuelle Logo 0BA8 habe. Ich habe jetzt eine neue Datei (Netzwerk) angehangen. In diesem Programm ist es nun möglich, per Cursortaste zu jedem Raum zu gelangen. Bei jedem Raum ist die Ist-Temperatur zu sehen (derzeit prov. nur mit einem Sensor) . Per Schwellwertschalter und Zeitprogramm gibt es eine Automatik. Die Hysterese beträgt 0,2Grad. Es ist nicht viel, vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Mit beiden MUX hat es nicht funktioniert, da die Temperatureinstellung so weit auseinander war, dass die Heizung nicht mehr wusste, ob es nun Tag oder Nacht ist. In der Anzeige steht , welches Automatikprogramm ansteht und ob die Heizung an ist (Ventil). Ich würde gerne jetzt noch eine manuelle Einstellung vornehmen. Entweder die Temperatur bei den Schwellwertschaltern verändern (je nach Zeitprogramm ), gleichzeitig muss dann die Automatik für die eingestellte Zeit gesperrt sein. Bsp: 5-22uhr 23Grad. Manuelle Veränderung auf 20Grad bis 22 Uhr. Am nächsten Tag wieder auf 23 Grad. Die Manuelle Temperatur soll aber nicht jedes Mal von 0 Grad hochgestellt werden. Der letzte Wert muss gespeichert werden. Mit einer Funktionstaste könnte der Tagbetrieb abgeschaltet werden. Der Nachtbetrieb sollte jedoch mit der selben Funktionstaste auf die 23 Grad ein- aber auch ausgestellt werden. Bei letzteren jedoch wieder auf die Ursprungstemperatur von 16Grad. Es wäre dann eine Funktionstaste für Heizung und eine für Licht. Die beiden anderen bleiben für andere Zwecke übrig. Gibt es Bespiele oder Vorschläge für dieses? DateianhangWohnung DG Netzwerk geändert Vers 4.zip (117 Downloads) |
26.11.2016 20:12 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Das Programm ist mit den MUX Bausteinen geändert. Wie kann ich die weiteren genannten Sachen erfüllen? DateianhangWohnung DG Netzwerk geändert Vers 5.zip (107 Downloads) |
Folgen Sie uns auf