16.02.2018 05:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Unter SIMATIC PCS 7 ES/OS Systemkomponenten Updates ist auch ein Link für den Hotfix 2 für STEP7 V5.6. 1 Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen 1.1 Was ist geändert gegenüber der Version STEP 7 V5.6? Installation •Wird nach der Installation eines Hotfixes zu STEP 7 V5.6 die Ursprungsinstallation mittels "Programm ändern" oder "Programm reparieren" geändert, so muss das Hotfix danach erneut installiert werden. HW-Konfig •Bei einer Konfiguration, die die Funktion "IP-Adresse auf anderem Weg beziehen" nutzt, wird keine Warnung mehr bezüglich der NTP Serveradresse und eines anderen Subnetzes ausgeben. SIMATIC Manager •Die Anzeige der Objektgröße von Objekten, die größer als 2 GByte sind, wurde verbessert. Systemfehler melden •Ein Batteriefehler wird auch für eine H-CPU angezeigt, wenn diese in einer nicht redundanten Konfigurationen betrieben wird. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 16.02.2018 11:55:32Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.02.2018 13:51 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich kann leider nichts für STEP7 V5.6 sehen, nur V5.5 Wurde das wieder zurückgenommen? |
22.02.2018 13:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Nein, da heißt es nur Upd2. Eine unglückliche Wahl.... |
22.02.2018 13:56 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
nein steht noch immer da. unter PCS 7 V9.0 |
Folgen Sie uns auf