20.08.2021 15:11 | |
Beigetreten: 10.04.2018 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo , ich versuche nach dieser Anleitung hier eine Verbindung bzw. POST-Request zu https://104.20.124.71/1/messages.json durchzuführen. Leider bisher ohne Erfolg. Ich bekomme die Fehlercode 80E4 von TCON. Die Fehlerbeschreibung hilft mir leider auch nicht weiter: Es wurde keine gültige Zertifizierungsstelle gefunden. Bedeutet das er einen Server nicht erreichen kann? Was mir aufgefallen ist das als ich versucht habe mich nicht über die IP zu verbinden sonder über QDN (also 'https://api.pushover.net/1/messages.json') bekomme ich den Fehlercode 809B was wiederum mir auch nicht ganz einleuchtet. Hat jemand vlt. schon mal etwas vergleichbares gemacht? Vielen Dank für eure Hilfe. Hardware: CPU 1510SP F-1 PN 6ES7 510-1SJ01-0AB0 Software: TIA 15.1 Update 5 |
03.12.2021 07:39 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489)
|
Hallo, wurde denn das Zertifikat, wie in Kapitel 2.3.2 der Dokumentation zu Beitrags-ID:109763879 beschrieben, im Zertifikatsmanager importiert? Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf