19.08.2010 17:16 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Bei dem Messsystem handelt es sich um einen Magnetband-Positionssensor Posimag PMIS3/PMIB3 von ASM (Sensor = PMIS3-20-5-50KHz-TTL-70-3M-S und Magnetband = PMIB3-20-N-600). Datenblatt im Anhang. Der MD31000 ENC_IS_LINEAR[0] ist auf 1 gesetzt und MD31040 ENC_IS_DIRECT[0] steht auf 1, da es ja eine direkte Messung ist. Der Verfahrweg wird mit ca Faktor 4 kleiner angegeben, als er in Warheit ist. 30134 IS_VIRTUAL_AX[0] = 0 30200 NUM_ENCS = 1 30240 ENC_TYPE = 1 30300 IS_ROT_AX = 0 31000 ENC_IS_LINEAR[0] = 1 31010 ENC_GRID_POINT_DIST = 0.005000 mm (5µm) 31040 ENC_IS_DIRECT[0] = 1 DateianhangASM Posimag PMIS3-4.pdf (60 Downloads) |
19.08.2010 17:17 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Datenblatt Magnetband
DateianhangASM Posimag PMIB3.pdf (62 Downloads) |
20.08.2010 01:17 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 455 Bewertung:
|
Jetzt haben wir zumindest ein paar Daten... Wie aus dem Dateianhang (IBN 802D) zu ersehen ist, werden die Encoder auch bei TTL-Signalen ohne Impulsvervielfachung parametriert. (Im Beispiel: Encoder mit 2500 und 5000 Pulsen an ADI4, jeweils intern vervielfacht, auf der NC jedoch nur 2500/5000 parametriert). Das bereitgestellte Datenblatt des Gebers gibt jedoch die Pulsauflösung im vervielfachten Zustand an. Karl als Vorposter hatte also schon den Finger auf dem Punkt: MD31010 ENC_GRID_POINT_DIST auf 0.02 mm setzen - dann klappt's auch. Die Erklärung mit ENC_IS_DIRECT ist zwar nett - aber nicht zutreffend. Ist in Deinem Fall aber nicht störend, da das korrekt gesetzte ENC_IS_LINEAR dominiert. ENC_IS_DIRECTsetzt intern das Getriebe Geber-Kugelspindel auf 1:1 und rechnet nur noch über die LEADSREW_PITCH (Spindesteigung) die Positionswerte. Ein Zusatzgetriebe kann in ENC_IS_DIRECT2 zugewiesen werden. Das sind aber alles Parameter, denen an Deiner Mechanik die Entsprechung fehlt. hope that helps CNC600 Dateianhang802D_TTL_ADI4.pdf (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CNC600 am: 20.08.2010 02:48hope that helps |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf