29.06.2022 16:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 1169 Bewertung:
|
Die Funktion IP-Forwarding wird in STEP 7 aktiviert/deaktiviert. Im folgenden Beispiel ist zu sehen, wie ein PG auf Daten eines HMI-Geräts zugreift. PG und HMI-Gerät befinden sich in unterschiedlichen IP-Subnetzen. Die IP-Subnetze sind an die beiden Schnittstellen X1 und X2 der CPU angeschlossen. Voraussetzungen für die Nutzung von IP-Forwarding • S7‑1500 CPU ab Firmware‑Version V2.8 --> Achtung: In diesem Fall muss die Funktion "Zugriff auf PLC über Kommunikationsmodul" in der Gerätekonfiguration der CPU für den CP aktiviert sein • IP‑Forwarding ist aktiviert (Einstellung in der Gerätekonfiguration der CPU vornehmen) • In jedem beteiligten Gerät entlang des Hin- und Rückwegs der IP‑Pakete sind passende Default‑Gateways/Routen parametriert. IP-Routentabellen • IP‑Konfiguration der Ethernet‑Schnittstellen Hinweis: Die IP-Routentabelle kann nicht manuell erstellt werden. Weitere Informationen zu IP-Forwarding mit S7-1500 Steuerungen sind im Handbuch zu finden: Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf