18.04.2016 09:25 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 22346 Bewertung:
|
Hallo, da wird dir nur der Weg über einen Support Request bleiben. Die verfügbaren Treiber für Windows 8.1 sind für den IPC 547E. Hast du den unbekannte Geräte im Geräte Manager von Windows , wenn dort keine sind dann brauchst du eventuell gar keine Treiber! Gruß Christoph |
18.04.2016 10:11 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung:
|
ja habe ich . Weis aber nicht was das sein soll |
18.04.2016 10:23 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hast du auch eine antwort auf den pci express Slot. Hat Siemens das mit dem update des bios geändert ? |
Folgen Sie uns auf