06.08.2013 15:25 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (171) |
Hi. Welche BIOS VErsion ist im Einsatz? Hier gibt es die aktuellsten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38405802 |
Zuletzt bearbeitet von: TomDeWou am: 06.08.2013 15:26Hier evtl schon der Hinweis: BIOS Version V12.01.02 Component Versions: - BIOS Build Date: 05/28/2009 - ACPI : OEM Revision 14 - VBIOS : Cantiga, Build Number 1744 - FW Ethernet : V4 - FPGA : V 5.82 / Revision ID 14 - INSYDE-Tree : Build 2049 - SMBIOS : V 2.6 - FLASHLT : V2.0.6.0 - Intel-MRC : V2.5 Info: - changed HPET-Interrupt-Routing (IRQ8 control by Timer instead of HPET) - Improved fan-support parameters for PPC577C - Improved detection of USB-Devices behind HUBs. - sporadic boot problems at short power interrupts eliminated. - Setup corrections Have Fun! |
|
07.08.2013 17:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ist leider schon aktuell: V12.01.05 |
29.10.2013 15:22 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (23) |
Hallo m.enderlein,
xnor |
Folgen Sie uns auf