Industry Online Support
Technical Forum
13.03.2012 15:04 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe eine iPhone/iPad App zur Hausautomatisierung entwickelt. Da die Projekte zu Hause oft sehr unterschiedlich sind, benutzt die App einen sehr generischen Ansatz um allen Ansprüchen gerecht zu werden und auch ohne iOS Programmierkenntnisse kann jeder seine persöhnliche Fernbedienung für sein Haus bauen. Wie geht das? Die App sendet im Prinzip nur Zeichenketten die man selber definieren kann. Der Verbindungspunkt muss also Strings lesen können und kann diese dann entsprechend auswerten. Z.B. sendet die App "tor auf" an eine bestimme IP und das Gerät was diese IP besitzt muss diese Zeichenkette dann lesen und darauf reagieren, vielleicht kann eine solche Funktionalität in die Siemensgeräte programmiert werden. Auf meiner Webseite könnt ihr euch auch Projekte anschauen die andere Benutzer gebaut haben. Ich hoffe das wird nicht als Werbung gelöscht:http://netio.davideickhoff.de Wenn die Siemensgeräte ein eigenes nicht String-basiertes Protokoll benutzen und es genug Interesse gibt, kann ich die App auch dementsprechend anpassen. Viel Erfolg an alle Bastler! |
Zuletzt bearbeitet von: dme2103 am: 13.03.2012 15:12Zuletzt bearbeitet von: dme2103 am: 13.03.2012 15:05 |
|
13.03.2012 15:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Bei der Logo wird es eher schwierig werden...... aber, Interesse wird mehr als genug da sein. |
04.04.2015 15:15 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Tutorial funktioniert übrigens auch mit der 0BA8 |
Folgen Sie uns auf