01.12.2020 09:24 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 21.01.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Guten Tag, Ich habe eine VPN Verbindung eingerichtet. Ich möchte hiermit eine Fernwartung zu meiner Logo 8 einrichten. Ist das ohne CMR Modul möglich? Die Verbindung müsste stehen aber ich komme von der Soft Comfort noch nicht zur LOGO Danke für eure Hilfe LG Dominik ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/01/2020 12:50:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.12.2020 13:44 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 21.01.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Webserver funktioniert |
02.12.2020 16:27 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Sind denn die Ports für die Logo selbst, offen ? |
03.12.2020 13:13 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 21.01.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Ports?? Wo kann ich die Einstellungen vornehmen? |
03.12.2020 17:15 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Mir ist nicht ganz klar wie Du deine Logo angebunden hast. Erfolgt das über ein CMR ist ein Zugriff von LSC aus auf des Programm, meines Wissens, nicht möglich. Erfolgt es über verschiedene Netze (via VPN) müssen die Ports freigeben werden (Siehe Logohandbuch Kapitel 11). Von einer Verbindung zweier Netzwerke per LTE hab ich noch nie was gehört - Der Datenstrom wäre auch zu hoch und wohl zu teuer). mfG DateianhangPort Bilder.zip (67 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/03/2020 17:18:57 |
|
Folgen Sie uns auf