20.12.2017 23:06 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Ich hab mir den LOGO! Web Editor V1.0 kurz angeschaut, schaut eher amateurhaft aus. Naja, ist ja auch gratis Wie schau es mit den digitaler Schaltfläche aus, können Schalter (ein/aus) und auch Taster (kurzer Impuls) eingefügt werden? Ach übrigens, ich kann im LWE die Sprache leider nicht auf deutsch umstellen, geht das bei euch? Wäre euch aber trotzdem dankbar wenn einer von euch einen Tipp für eine HMI/SCADA Android App hat! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 21.12.2017 07:58:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.12.2017 06:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Du hast dafür nur den Digitalwert. Dies Element musst du dir dann farblich und mit Bilddateien so gestalten, wie es dir gefällt. Schau dir das angehangene Video an. Dort habe ich zwei Schaltelemente mit dem Digitalwert erzeugt, einmal als Schalter, einmal als Taster. Generell setzt der Web Editor ein statisches Signal zur LOGO! ab. Willst du ein dynamisches Signal haben, musst du dies in der LOGO! die Funktion programmieren. Du siehst ja im Video auch das LOGO!-Programm. Da habe ich mir diese Tasterfunktion so erstellt. Die Ausschaltverzögerung habe ich deshalb mit eingefügt, damit man im Webserver eine Reaktion auf den Mausklick im Tasterelement anzeigen kann (Taste gedrückt). Das geht bei eingestellter englischer Sprache im Menü "Tools" unter "Options". Hast du die Sprachauswahl umgestellt, musst du den Webeditor neu starten, damit die Änderung wirksam wird. DateianhangWeb Editor.wmv (199 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 21.12.2017 07:32:54 |
|
21.12.2017 08:17 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Ach ja, wenn bei dir die Sprachumschaltung und das Zoomen der Icons nicht funktioniert, dann LWE mit Admin-Rechten starten. Dann sollte das funzen. |
Folgen Sie uns auf