09.05.2022 14:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Mit dem TIA Portal, dem SIMATIC Automation Tool und auch dem Webserver der S7-1200/1500 lassen sich Sicherungen der Steuerungen erstellen. Diese lassen sich dann aus dem jeweiligen Tool auch wieder in dasselbe Gerät einspielen.
Beispiel: Es wird eine Sicherung mit dem TIA Portal erzeugt. Diese wird exportiert, über den PLC Webserver hochgeladen und dann in der Steuerung wiederhergestellt. Alternativ könnte auch das SIMATIC Automation Tool verwendet werden, um die Sicherung aus dem TIA Portal oder dem Webserver wiederherzustellen. Welche Daten in der Sicherung enthalten sind, kann dem STEP7 V17 Handbuch entnommen werden: Wichtige Anmerkungen: Sicherungen können nur in dieselbe Steuerung zurückgeladen werden. Sicherungen sind als Wiederherstellungspunkte anzusehen. Um mit dem Webserver zu arbeiten, muss dieser in der Hardwarekonfiguration aktiviert werden und einem Nutzer die entsprechende Berechtigung für Backup und Restore gegeben werden. Für die S7-1200 ist das ab FW 4.2 und bei der S7-1500 ab FW 2.0. Bei der Erstellung von Sicherungen gilt zu beachten, dass die PLC dafür im STOP sein muss. Die Sicherungen sind nicht editierbar. Das TIA Portal kann nur zur Wiederherstellung von Sicherungen des TIA Portals innerhalb desselben Projekts verwendet werden da ein Import aus den anderen Tools nicht möglich ist. Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf