10.01.2020 09:42 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Ich wollte eine Bestimmte Position Kalibireren - also "Nullen" lassen. Ich habe eine AWL programmiert. In FUP habe ich vorher die beiden Vorbedingungen (Endschalter E8.5=1 und die HMI-Taste M100.2=1 und ist für 5 Sekunden gedrückt) und aktivieren den Kalibriermerker M100.0 Diesen Kalibirermerker habe ich in meiner AWL-Programmierung folgend verschalten: U M100.0 L DB110.DBD130 Wert 1 T DB110.DBD152 Wert 2 Nun ist aber der Wert 2 dauerhaft gleich dem Wert 1. Ich möchte aber das dieser Wert 1 einmalig beim Drücken dieser Tasten in den Wert 2 geladen wird. Danach sollen diese beiden werte wieder unabhängig arbeiten. Was mache ich hier falsch? Vielen dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 01/10/2020 12:47:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.01.2020 11:34 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Und wie oder wo setze ich da diese Sprungmarke? |
23.01.2020 17:46 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung:
|
sicher das du den dbd152 nicht noch anderweitig beschreibst ? lad doch das programm mal hoch. gruß rlw |
Folgen Sie uns auf