28.02.2023 12:12 | |
Beigetreten: 08.06.2018 Letzter Bes: 15.01.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Guten Tag, kann ich den PN/PN Koppler 6ES7-158-3AD10-0XA0 V4.2 an eine S7 315 2PN/DP V3.2 anschliessen? Projektiert wird das ganze in TIA V16 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/01/2023 07:12:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.03.2023 09:24 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 1552 Bewertung:
|
Hallo, ja, das geht. Der Koppler ist im Hardwarekatalog vorhanden und kann dort auch an dieser CPU konfiguriert werden. Alternativ kann zusätzlich noch die GSDML genutzt werden, sofern dies gewünscht ist. Empfehlenswert ist jedoch vermutlich die Nutzung der Variante aus dem integrierten Hardwarekatalog. Hier kann nach dem Transfermapping automatisch eine GSDML für die andere Netzseite erzeugt/exportiert werden. Hier spart man sich dann schon die Projektierung beim Kommunikationspartner. Der Vollständigkeit wegen, nachfolgend trotzdem noch der Link. SIMATIC Buskopplungen PN/PN Coupler->GSD-Datei mit STEP 7 TIA Portal generieren (wenn integrierter Katalog genutzt wird)Alternativ in beiden Projekten per GSDML einbinden: PROFINET GSD-Dateien : Gateway
Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf