17.06.2020 20:26 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, habe wieder mal ein Problem. Lol. Nachden ich die Datenübertragung soweit getestet habe wollte ich mit der Bit Übertragung "Scharfschaltung" Programmierung von der S7 zur Logo beginnen. Dachte mir bei benötigten 40 Bits von der S7 zur Logo lege ich einen Datenbaustein mit Typ LWort ( 64 Bit ) an und kann somit jedes einzelne Bit über das S7 Verbindungsmenü ( Bild im Anhang ) in die Logo übertragen. Leider ist im Logo Verbindungsmenü bei Zeile 32 Schluss . Ich geh mal davon aus das dies auch wieder weil 32 mit der Bit Zahl von 4 Bytes zu tun . Hast du da einen Tip ? Kann man die Bits gebündelt pro Zeile übertragen ? Denn ich wollte eigentlich noch zu den 40 empfangenen noch 4 Bits von der Logo zur S7 senden. Außerdem ca. 20 Int Analog Signale von der S7 zur Logo sowie ca. 4 Int Signale von der Logo zur S7 senden. Dachte die Logo kann das wegen der Anzahl der Netzwerk Aus und Eingänge. Viele Grüße Wolfgang ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Wolfgang P. am: 06/17/2020 20:27:43Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/18/2020 08:34:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf