12.09.2018 16:01 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Weiss zufällig jemand, ob man die Menu Select - Taste bei der OP 010 (840D sl/pl) irgendwie direkt ansprechen kann? Wenn ja, wäre ich dankbar für Informationen. Bisher habe ich nur die Softkeys, über die Hotkeys finde ich keine gescheite Beschreibung. Habe auch was gelesen, das man über die INI-Dateien die Tasten projektieren kann. Aber dazu brauche ich zumindest die E/A - Adresse der Menu Select - Taste oder den Keyname. Vielleicht hat ja jemand eine tolle Dokumentation über das Thema: OP 010 - E/A-Adressen, SK`s, HK`s oder Nahtstellensignale? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 13.09.2018 11:13:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.10.2018 15:19 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo E_T_W, im Handbuch SINUMERIK 840Di sl/840D sl/840D, Basesoftware und HMI-Advanced findest du im Kapitel 2 "Bedienoberfläche ergänzen", Unterkapitel 4 beschrieben wie du die Tasten abfragen und "umbiegen" kannst. Direkt als Bit abzufragen geht so nicht. Grüße und schönes WE BillHearts |
Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 05.10.2018 15:20:51--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf