28.02.2020 09:45 | |
Beigetreten: 05.06.2007 Letzter Bes: 22.03.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Für mich stellt sich die Frage, ob für ein nächstes Projekt WinCC Pro V16 oder aber WinCC Unified eingesetzt werden kann. Hierbei kommt ein Server mit 2 Clients und ein PC als Entwicklungsstation zum Einsatz. Anzahl Powertags ist > 12K. Ist WinCC Unified schon stabil genug für solch eine Aufgabe? Es gibt ja Hinweise zu Speicherproblemen bei den einzelnen Browsern. Kann ich die Server- und Client-Lizenzen auch bei WinCC Unified verwenden? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/28/2020 10:34:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf