12.04.2016 19:12 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Ich habe es mal noch ein wenig geändert. Jetzt habe ich Minuten und hunderstel Minuten die aber eigentlich Sekunden sind. Ich kann aus einer Zahl die Sekunden darstellt keine Anzeige machen die Minuten und Sekunden darstellt. Bin ich zu blöd? DateianhangÜbun-01_V5 zum zippen.zip (53 Downloads) |
12.04.2016 19:31 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Mit Sicherheit nicht! Ich pflege es dir mal ein! |
12.04.2016 20:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo Franz! Im Anhang mal mein Lösungsvorschlag dazu. Ausgangsswert ist der Wert von B006. Von diesem ziehe ich 30 ab und teile durch 60 um die Anzahl der vollen Minuten zu erhalten. Die 30 muß ich vorher abziehen, damit durch das Rundungsverhalten keine Fehlberechnung entsteht. Das Ergebnis multipliziere ich wieder mit 60. Den erhaltenen Wert ziehe ich vom Ausgangswert ab und erhalte die Restsekunden. Jetzt multipliziere ich den minutenwert mit 100 und addiere die Restsekunden dazu. Durch die Darstellung mit zwei Nachkommastellen erhalte ich eine Anzeige mm.ss. Ich hoffe du hast das verstanden!? DateianhangUebung-01_V5 mmss.zip (60 Downloads) |
12.04.2016 22:30 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Woll habs kapiert, danke dir. Auch einen schönen Abend Franz |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf