02.06.2021 10:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 1349 Bewertung: (129)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, in diesem Beitrag wird veranschaulicht, wie die Daten auf der SIMATIC S7-1200/S7-1500 geschützt werden können. Es ist zu beachten, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die verschiedene Anwendungsszenarien abdecken. Diese Möglichkeiten können miteinander kombiniert werden, damit die gewünschten Anwendungsfälle abgedeckt werden. Schutz von Bausteinen Zum Schutz von Bausteinen gibt es 3 Möglichkeiten:
Weitere Informationen sind im Handbuch zum TIA Portal enthalten. Schutz vor Zugriff auf die CPU Um den Zugriff auf die CPU einzuschränken, kann bei der Projektierung die Zugriffsstufe eingestellt werden. Es sind folgende Zugriffsstufen verfügbar:
Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link zu finden: Hinweise: Die parametrierten Zugriffsstufen bieten keinen hochwertigen Schutz vor Veränderungen am Programm. Es ist möglich das Programm über die Memory Card zu verändern. Um dies zu verhindern, muss der Zugriffsschutz mit dem Know-how-Schutz kombiniert werden. Bei einem Schutzkonzept sollte der OPC UA Server und der Web-Server der Steuerung beachtet werden. Weitere Informationen sind in den folgenden Links enthalten. Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 06/16/2021 11:28:11 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf