06.05.2022 13:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Hast du in den Dateieigenschaften des Programms der LOGO! den S7-Zugriff erlaubt? |
09.05.2022 11:26 | |
Beigetreten: 02.05.2022 Letzter Bes: 24.08.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ja, das Häkchen ist/war gesetzt.... |
09.05.2022 12:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Ist im CMR die Kommunikation mit dem BM freigegeben? |
11.05.2022 07:39 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 729 Bewertung: (29) |
Servus, hast auch mal die aktuellste FW für den CMR versucht? CMR FW V2.2: Link In dem Beitrag ist auch was von Verbindungsabbrüchen vorhanden. Hoffe das hilft |
Folgen Sie uns auf