28.01.2022 13:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 1384 Bewertung:
|
Auch wieder ein interessantes Thema Kann ein Mobile Panel (F) 2nd Generation in einer sicherheitsgerichteten Anwendung mit einer S7-300F CPU kommunizieren? Lösungsansatz: Ja, es kann eine S7-300F an ein Mobile Panel (F) 2nd angeschlossen werden. Die F-Bausteine „FOB_RTG (F-Ablaufgruppe)“, „ESTOP1“, „F_FB_KTP_Mobile“ und „F_FB_KTP_RNG“ können auch für eine S7-300F genutzt werden. Es muss nur im Projekt der Typ der Variable "MP_Data", welcher an dem Mobile Panel Baustein "F_FB_KTP_Mobile" angebunden ist, nicht vom Typ „INTEGER“ sein, sondern vom Typ „WORD“. Hierzu der Auszug aus der Dokumentation des Anwendungsbeispiel zum Mobile Panel: Einsatz der Mobile Panels 2nd Generation in einer sicherheitsgerichteten Anwendung Weitere Informationen stehen im Handbuch u.a. auf der Seite 176 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf