26.11.2007 12:29 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, vorstellbar wäre Eibnet/IP oder EIBlib/IP. |
02.07.2008 10:11 | |
Beigetreten: 09.04.2007 Letzter Bes: 13.08.2020 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo, meine letzten Informationen sagen, dass: ab ca. KW 29 das Produkt KNX/EIB2S7 lieferfähig sein wird. Es ist eine Softwarelösung in Verbindung mit CP343-1 und N148/21 oder N146 oder N350E oder N151. Listenpreis 400,- € MLFB: 6AV6643–7AC10–0AA0 da werde ich wohl EARLY ADOPTER ![]() Dateianhang080527_GAMMA_instabus__SIMATIC_S7-de.pdf (304 Downloads) |
05.08.2008 16:10 | |
Beigetreten: 05.08.2008 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, danke für die schnelle Antwort. Ich meinte aber speziell die Software-Lösung zur Kopplung über CP343-1 an S7 "KNX/EIB2S7", so wie IBFSW einige Beiträge weiter oben geschrieben hat. Die KNX IP-Koppler und Gateways sind mir schon bekannt. Da steht aber nix von der Kopplung zur S7 drin. Gruß OB1admin |
06.08.2008 15:08 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo OB1admin, nun schimpfen kann ich gar nicht... weil ich auch nicht alles weiß... manchmal werde ich nur etwas sarkastisch. Also ich hänge Dir mal eine Broschüre an, die ich zu dem Thema gefunden hab. Allerdings muß ich sagen das die Lieferfreigabe für die KNX/EIB2S7 Software heute ist, als am 06.08.2008 und das es außer dem noch nichts gibt was ich gefunden hab. Ich fürchte die Bestellnummer ist eher ein Wagnis als ein sicherer Anhaltspunkt, denn selbst wenn das Produkt nur angekündigt ist müsste die Bestellnummer schon bekannt sein, diese ist es jedenfalls nicht. Wenn Du Dich also an Deinen SIMATIC Ansprechpartner wendest nutze eher die Bezeichnung als KNX/EIB2S7 oder KNX/EIB to S7... ich denke damit wirst Du mehr erfolg haben. Viel Erfolg J_Bell DateianhangKNX_EIB_de.pdf (350 Downloads) |
Folgen Sie uns auf