15.08.2008 17:39 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, ja.... bitte! Ich denke dass ist auch allgemein von Interesse. Vielen Dank schon mal! J_Bell |
15.08.2008 20:11 | |
Beigetreten: 09.04.2007 Letzter Bes: 13.08.2020 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo, 1.Diagnose im Sample-Projekt für die S7 ist der geschützte Treiber-FB12 mit Zeitstempelkonflikt. Das geht ja gut los. Und in der Doku steht nirgens, das man die FB65,TCON FB66,TDISCON FB67,TUSEND FB68,TURCV aus der SIMATIC-NET-LIB (Bibliothek) "herüberziehen" muß. Das sieht man nur über die Referenzdatenanalyse bzw. die Konsistenzprüfung wobei anschließend der FB12 mit Fehler stehenbleibt. Nebenbei gesagt bin ich auch ein Fan davon, das ALLE verwendeten Merker und DBs in der Symbolik-Liste eingetragen sind - spezielle dann, wenn DB-Quellen nur als SYBMOLIK vorliegen. Na gut - ist ja Version 0.9 Gruß Frank Update siehe hier: http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=149292&postcount=7 --- Dateianhanghmi_knx_eib2_s7_installation_manual_deDE.pdf (192 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: IBFSW am: 16.08.2008 18:45Zuletzt bearbeitet von: IBFSW am: 16.08.2008 18:43 |
|
Folgen Sie uns auf