21.05.2025 15:46 | |
Beigetreten: 07.12.2021 Letzter Bes: 23.05.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ist es Möglich anstelle eines 6AV2124-0QC02-0AX2 ein 6AV2128-3QB06-0AX1 zu verwenden? Wenn ja, sind alle Lizenzen der TP Version nach wie vor gegeben? |
26.05.2025 12:08 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 16409 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_5444372 Die Panels sind unterschiedlich, WinCC Unified und die dazugehörigen Panels sind ein anderes HMI System als noch WinCC Comfort/Advanced. Im TIA Portal kannst du aber mit einer WinCC Comfort/Advanced Engineering Lizenz auch das entsprechende Unified Panel projektieren, solange WinCC Unified installiert ist. Wenn du schon bestehende Projekte hast ist ein einfaches Umstellen nicht möglich, man kann versuchen mittels Tools Projektteile zu migrieren z.B: mit Data2Unified Auch einen Migrationsleitfaden gibt es: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109768002 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf