25.04.2007 12:30 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
In einer FAQ hab ich gelesen, dass die Konvertierung nicht möglich ist weil dieser Slave die Norm EN 50 170, Part 8-2 nicht einhält: |
25.04.2007 15:05 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Genauerer Link: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/16892937?nodeid0=10805055&func=ll&objId=16892937&objAction=csView&csquery0=6es5318%2D8MB11&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&load=treecontent ET 200 U, Bestellnr.: 6ES5 318-8MB11 an IM308-C |
Folgen Sie uns auf