02.09.2020 22:33 | |
Beigetreten: 02.09.2020 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte den Kostal Smart Energy Meter mit der Logo8 über ModBus TCP auslesen kann aber die Daten aus der ModBus Liste des KSEM nicht in die Logo umrechnen/übertragen. Bitte um Unterstützung der einzustellenden Daten in der Liste im Logo Programm. Es sollen Leistungswerte z.b. " Active Power+" übermittelt werden und mit einem Analogschwellwertschalter verbunden werden. Vielen Dank schonmal im voraus! DateianhangBA_KOSTAL_Interface_KSEM - 201911.pdf (390 Downloads) |
03.09.2020 08:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 33779 Bewertung: (4194)
|
Ich weiß nicht, ob du dies Video meinst: https://www.youtube.com/watch?v=pbBBWU0CpWA Wenn ja, dort wird der Block F/I-Konverter benutzt, weil auf dem PAC2200 der Wert "Aktive Power" ein 32 Bit Floatwert (Float = Gleitpunkt = Fließkommazahl) ist. Bei deinem Gerät sind es 32 Bit vorzeichenlose Integerwerte (Integer = Ganzzahl). Und für diese gibt es bei der LOGO! keinen Block. Ist der Zahlenwert bei deinem Gerät in dem jeweiligen Doppelregister kleiner 32.768, dann kannst du das LOW-Register als normalen analogen Netzwerkeingang einlesen. |
Folgen Sie uns auf