18.02.2011 09:01 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, in diesem Fall kannst du nur ein Betriebssystemupdate durchführen und das Panel auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden? MfG |
20.11.2015 13:50 | |
Beigetreten: 05.09.2014 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hi Karol, ich habe jetzt gleiche Problem wie du, wie hast du Problem gelöst? Viele Grüße Trung |
23.12.2015 11:46 | |
Beiträge: 457 Bewertung:
|
Hallo Trung, bitte lade Dir diese Anleitung: OS-Update mit MPI / PROFIBUS oder mit Ethernet (nicht mit allen Panels möglich) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610
Zuerst die PG/PC-Schnittstelle am Projektierungsrechner einrichten (Systemsteuerung) auf TCP/IP -> Ihre Netzwerkkarte
Das KTP abschalten. Dann Patchkabel oder gekreuztes Patchkabel anstecken (am PC und am KTP). Flexible starten Transfereinstelungen auf EHERNET. OS-Update starten. Erst bei Aufforderung das Panel einschalten. Prosave läuft an. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, danach MAC-Adresse eingeben usw... Wie gesagt: im Link ist alles haarklein beschrieben. Viele Grüße Georg |
Folgen Sie uns auf