06.07.2018 22:32 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
...hier ist das Programm...DateianhangSteuerung.zip (97 Downloads) |
09.07.2018 22:26 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
So aber nun...gestern hatte ich es vergessen!DateianhangTest_2.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_711391 am: 09.07.2018 22:33:54 |
|
10.07.2018 05:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4204)
|
Wenn ich das richtig aus deinen Projekten sehe, soll der Sollwert vom HMI in den Analogverstärker B003 geschrieben werden. Aber in deinem Projekten ich noch einige Differenzen festgestellt. Du verstärkst den Istwert Temperatur vom Analogeingang AI3 mit dem Faktor 2,5, um im Display eine Nachkommastelle anzeigen zu können. Den von mir mittlerweile gelöschten Analogverstärker hast du ebenso parametriert. Im WinCC-Projekt erstellt du aber ein Ein-/Ausgabefeld ohne Kommastelle. Das passt nur zusammen, wenn du dann die Eingabe mit dem Faktor 10 des gewünschten Sollwerts tätigst, also bei z.B. 27 °C Sollwert dann den Wert 270 eingibst. Die Analogwerte in der LOGO! sind alle vom Datentyp Integer, nicht Word. Ansonsten hast du für die Übertragung des Sollwerts zur LOGO! alles richtig gemacht. DateianhangSteuerung_V2.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10.07.2018 06:25:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.07.2018 13:39 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Vielen Dank schonmal! Ich werds heute Abend gleich mal ausprobieren! |
11.07.2018 09:35 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
|
Folgen Sie uns auf