30.03.2017 08:15 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich habe auch eine Logo 8 und einen KTP400. Die SPS Steuerung in der Logo habe ich erstellt jedoch bin ich absolut neu was das Einbinden und Programmieren der HMI also KTP400 anbelangt. Wochenlanges suchen nach einer Schrit für Schritt Anleitung ist bislang erfolglos. Ich suche eine Anleitung wie man ein KTP400 mit einem bestehenden SPS Logo Programm Visuallesiert. Mir helfen da auch die Seiten auf Siemens nicht weiter und ich erhalte irgendwie auch keine Produktive Antwort zu diesem Thema. Es gibt jedoch viele die das selbe Problem haben. Können Sie mir da weiterhelfen? Gruss ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 30.03.2017 08:37:43Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 30.03.2017 08:42:14Link hinzugefügt |
|
30.03.2017 08:39 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
Das zweite Thema mit dem Titel LOGO mittels HMI KTP400 visuallesieren befindet sich in der SIMATIC WinCC (TIA Portal) Konferenz. Grüße |
Folgen Sie uns auf