Industry Online Support
Technical Forum
26.02.2009 21:58 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hallo [QUOTE] Kann ich bei einer Analogkarte 331 wo ich 4xPT100, 8x0-10V,8x4-20mA,usw einstellen kann einen KTY Thermowiederstand (2-Leiter) [/QUOTE] Die Siemens Bestellnummer wäre schon interessant/notwendig. Besitzt diese Steckkarteeine Widerstandsmessung 6 kohm ? (Wie gesagt, ich habe keine Bestllnummer) [QUOTE] so wie er in der Heitzungstechnik verwendet wird konfigurieren und verarbeiten. Er hat bei 20C° 2000Ohm. [/QUOTE] Der KTY hat KEINE lineare Kennlinie. Grundsätzlich kannst du, Gesetz dem Fall die Karte hat eine 6kohm-Messung das realisieren. Wie genau soll es werden, Siehe nachfolgenden Buchausschnitt ab Seite 237. Nachfolgendes in den Browser kopieren und den ersten Buststaben x durch ein h ersetzen. ( xttp:// --> http:// ändern) Da externe, direkt startbare Links Haftungmässig NICHT geduldet werden. xttp://books.google.de/books?id=dyvp0s8esw8C&pg=PA237&lpg=PA237&dq=kty+tabelle&source=bl&ots=npnFDw9bog&sig=gDKUJXjSwIycaYJM_Alew5HlqUY&hl=de&ei=7P-mSY6SG4mJ_ga-oaX2Dw&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result |
Karl |
|
02.03.2009 07:01 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo, das funktioniert mit KTY10 aber auch nicht. Bei 8 Messungen benötigst du entweder eine weitere AI Karte oder aber du verwendest externe Wandler, die das PT100 Signal auf z.B. 0-10V wandeln. Es gibt auch PT100 Multiplexer, damit könntest du mehrere PT100 auf einen Eingang legen. Beispiel: http://www.elzet80.de/accessories/perpt100mux8.shtml |
Folgen Sie uns auf