29.12.2014 12:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo Bastel! Ich habe dir mal ein Beispiel angehängt, wie ich das mit dem Speicher gemeint habe. Über den S0-Impuls wird der bisherige Zähler, nennen wir ihn Hauptzähler, hochgezählt. Ein Schieberegister aktiviert jeden Tag um Mitternacht über einen Uhrenimpuls den nächsten Tageszähler. Der Hauptzähler liefert für die Tageszähler die Schaltschwelle. Über einen Impulsgeber wird der Tageszähler ständig auf den Wert des Hauptzählers hochgezählt. Mit dem Uhrenimpuls wird der nächste Tag aktiviert und der Hauptzähler resetet. Die einzelnen Zähler sind remanent und verlieren ihren aktuellen Wert auch nicht bei Netzausfall. Du kannst jetzt auch noch weitere Zähler an den Hauptzählimpuls anhängen, um so Wochenwerte, oder Ganzzeitwerte zu bekommen. So kann man die Grenzen der Analogwerte umgehen! Bei 999999 ist dann aber auch schluß! Die einzelnen Tageswerte kannst du jetzt mit der Aritmethik wie gewohnt weiter bearbeiten, da du am Tag ja eher nicht über 32kW hinaus kommst, oder!? Geschrieben ist das Programm für eine 0BA8 und mit der V8 der Logosoft! Viel Spaß beim Testen! DateianhangZählerspeicher.zip (206 Downloads) |
29.12.2014 14:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33396 Bewertung: (4145) |
Habe ein schönes Beispiel vom User Betel gefunden, in dem er einen 7-stelligen erstellt hat. https://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/71300 |
Folgen Sie uns auf