16.12.2015 21:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33024 Bewertung: (4082) |
Eine bessere Anleitung mag es geben, ist mir aber nicht bekannt. Ich kenne dies nur aus verschiedenen Foren, aus meiner Anfangszeit mit Logo. DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06 Seiten 207-208.pdf (96 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.12.2015 21:54 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Siehst hab ich auch noch nicht gewusst mit den 2sec und ESC. Ich habe die Werte über den Webserver geändert. Da geht es super. Einfach die Werte anklicken und ändern. Zum änder der Werte habe ich ja auch extra ein Parameter Meldetext eingebaut der nur über die C3 Taste aktiviert wird. Damit wollte ich verhindern das jeder gleich die Werte ändert der mal vorbei schaut. Naja es kommt halt immer noch was dazu. Jetzt habe ich noch eine "Festgehfunktion" für die Pumpe und das Ventil eingebaut damit die im Sommer auch mal bewegt werden. Das Grundgerüst verdanke ich aber IXO. Ohne den ich den PI Regler und das Ganze drum herum nie so schnell realisiert hätte. Ich hänge mal den aktuellen Stand des Programms dran. Aber nicht schimpfen die offenen Klemmen habe ich immer noch drin ;o)
DateianhangZuckerturm Alex.zip (129 Downloads) |
Folgen Sie uns auf