15.03.2022 16:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung:
|
Hier ein Lösungsvorschlag.
DateianhangSpannungsüberwachung_0BA8.Standard.zip (183 Downloads) |
15.03.2022 17:21 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
So oder ähnlich könnte das gehen, aber eine eindeutige Aussage, ob geladen oder entladen wird, erhält man durch ein Amperemeter oder besser noch mit so einem Teil. Da sieht man auch, wie viel Energie man seit der letzten Ladung verbraucht hat https://www.ebay.de/itm/143967479123?hash=item2185216553:g:CFwAAOSwXR1gQFYk DateianhangLaden entladen.zip (172 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 03/15/2022 17:22:31 |
|
15.03.2022 17:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Man kann auch sehr gut den Baustein Analogwertüberwachung dazu nutzen. Siehe Anhang. Die beiden Bausteine überwachen einmal auf steigend und einmal auf fallend. Wird eine Richtung erkannt, sorgt das 1-Signal am Ausgang gleichzeitig für ein Reset um die nächste Änderung zu erfassen. Wird nach 5 Minuten keine weitere Änderung erkannt, werden beide Anzeigen ausgeblendet.DateianhangSpannungsüberwachung 2.zip (175 Downloads) |
Folgen Sie uns auf