12.06.2020 15:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Mal ein Anfang! Das Einstellen mache ich noch!DateianhangTanklager.zip (102 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.06.2020 15:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Ein Stück erweitert, den Rest mach ich heute abend noch weiter.DateianhangTanklager 2.zip (87 Downloads) |
12.06.2020 15:39 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo Monmonti die berichten haben sich gekreuzt . |
12.06.2020 19:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier schon mal die Menüführung zur Werteingabe. Sobald eine Cursortaste betätigt wird, wechselt der Anzeigebildschirm und die eingestellten Sollwerte werden angezeigt. Mit den Pfeiltasten kann dann ein Sollwert eingestellt werden. Dieser wird dann mit F1 - F4 in den Speicher zum dazugehörigen Tank übernommen.DateianhangTanklager 3.zip (97 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf