30.03.2021 16:50 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Hallo
SIOS-Forum-Community,
Ziel:
In der
Lieferfreigabe WinCC V16 befindet sich eine Excel-Datei in der die Bestelldaten der WinCC-Lizenzen übersichtlich zusammengefasst sind (siehe Screenshot).
Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 04/06/2021 10:12:34Hinweis zu Bestelldaten (Excel-Datei) aus Lieferfreigabe ergänzt |
|
13.05.2022 13:48 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Das beschriebene Vorgehen gilt weiterhin auch bei WinCC Professional V17. Hier der Link zur Lieferfreigabe von WinCC V17: Im unteren Teil des Beitrags ist wie gehabt eine EXCEL Tabelle mit den Bestellnummern zu finden. Alternativ können auch die Lizenzen über die Industry Mall gefunden werden: SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime -> WinCC Runtime Professional (Stand: Mai 2022) Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JS) |
Folgen Sie uns auf