09.10.2013 14:46 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo Layh, spontan hätte ich fastgesagt, dass es möglich sei, Lizenzen auch auf Netzlaufwerken abzulegen. Aber jetzt bin ich mirnicht sicher, ob das überhaupt unterstützt wird. Ich habe nirgends einen entsprechendenHinweis gefunden. In der Hilfe des Automation License Manager steht zum Ablageort für License Keys folgender Hinweis: Ablageorte für License Keys Sie können License Keys auf Speichermedien ablegen, wie z.B. auf License-Key-Datenträgern (für Autorisierungen Autorisierungsdisketten), bzw. auf Wechsellaufwerken (jedoch nicht auf CD oder CDRW), sowie auf USB Memory Sticks. License Keys können sich sowohl lokal auf dem eigenen Rechner als auch auf einem verbundenen Rechner befinden. |
10.10.2013 13:33 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo, ich habe schon am Freitag bei der Hotline angerufen leider konnten sie mir in dem Thema nicht weiter helfen. Heute hat sich dann überraschend ein weiterer Siemens-Mitarbeiter bei mir gemeldet und mir erklärt, das es eigentlich möglich sein sollte. Aber auch von ihm gab es die gleichen Hinweise wie sonst auch. -ALM auf dem Server installieren -https://support.automation.siemens.com/ww/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23226973&load=treecontent&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW -https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/25619729?func=ll&objId=25619730&objAction=csView&nodeid0=10805384&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent Ich habe jetzt mal meiner IT den Auftrag gegeben eine Lösung zu finden. Ich halte euch auf dem Laufenden! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf