16.01.2023 15:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Bei der Arbeit mit der SIMIT Unit ist es manchmal hilfreich, z.B. bei unerwarteten Verhalten, die Ausgabe der SIMIT Unit anzusehen. Diese Ausgabe, auch als Logfile bezeichnet, ließ sich in der Vergangenheit über die Weboberfläche der SIMIT Unit ansehen und abspeichern. Seit der Finwareversion V2.1.00.65 (PN) bzw. V2.010.06 (PB) ist aus Sicherheitsgründen der Zugriff auf den Webserver nicht mehr möglich (Quelle). Stattdessen kann nun das Log File direkt in SIMIT abgespeichert werden. Dazu in SIMIT unter Extras die SU-Verwaltung aufrufen und mittels eines Rechtsklicks (1) auf die angezeigte SIMIT Unit das Log File (2) speichern. Die entstandene HTML-Datei lässt sich dann mit einem beliebigen Browser öffnen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2023). Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf