14.03.2009 06:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wäre es nicht auch schön, wenn die Transistor-Version der Logo auch endlich eine Echtzeituhr bekommen würde? |
21.05.2009 20:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Liebe LOGO!_Gemeinde, hallo liebe LOGO!-Entwickler, ich möchte den aktuellen Beitrag "Zufallsgenerator 0BA6/0BA5" zum Anlass nehmen, erneut miteuch LOGO!-Entwicklern in Kontakt zu treten und für eine updatefähige Betriebsfirmware zu plädieren. Denn neben solchen neuen Fehlern sind ja leider auch bereits bei der 0BA5 bekannte (und hier im Forum seinerseit veröffentlichte) Fehler in der Betriebsfirmwarenicht behoben worden: Block „analoger Multiplexer“ oder/und Block „Meldetext“ – Im Block „analoger Multiplexer“ können die Werte der Parameter V1 bis V4 direkt oder per Verweis auf andere Blöcke, z. B. auf den Block „Vor-/Rückwärtszähler“, erfolgen. Im Block „Meldetext“ lassen sich Verweise auch auf die Parameter V1 bis V4 eintragen und darstellen. Allerdings erfolgt die Wert-Anzeige nur bei direkt vorgegebenen Werten korrekt. Werden Verweise vorgegeben, dann erfolgt eine Anzeige der Blocknummer, auf den verwiesen wurde, anstelle des aktuellen Wertes des Blockes, auf den verwiesenen wurde! Analoge Blöcke mit Parametern GAIN und OFFSET – Sind die Parameter GAIN und/oder OFFSET von analogen Blöcken in Textmeldungen eingebettet und diese zur Änderung freigegeben (d. h. die Textmeldung selbst UND der entsprechende Funktions-Block), dann lassen sich die entsprechenden Werte trotzdem NICHT ändern. Zwar kann in den Änderungsmodus, wie im Handbuch beschrieben, gewechselt werden, aber eine Veränderung des angezeigten (aktuellen) Parameters ist nicht möglich! |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.08.2009 23:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Geistert grade so spontan durch'n Kopf: ein Logo! TD touch ? |
09.04.2010 11:40 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
Demnächst wird es mit der Uhr in der Transistorversion war werden . Mai??? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40791552 |
Folgen Sie uns auf