Industry Online Support
Technical Forum
23.08.2012 08:07 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, da hast du soweit ich das weis zwei Möglichkeiten. 1. Über das S7-droid. Über WLAN direkt Vx.y ansteuern. Diese Vx.y dann parallel zu deinem Program. In LSC NI (Vx.y). 2. Einen OPC-Server auf deinen Mini PC installieren und dann eine VB Anwendung worüber du dann schalten kannst. Die VB Applikation dann wie LSC mit deinem Tab/Smartphone steuern. Was für ein Betriebssytem läuft auf deinem PC? Es gibt von Siemens einen OPC-Server der mit LOGO! 0BA7 läuft. Nennt sich S7-200 PC-Access. Die Demo (60 Tage ohne Einschränkung) gibts nicht als Download sondern nur über Siemens bis WinXP. Die 60 Tage Lizenz ist kostenlos und hat ein Excel Addin. Damit kannst du ohne Kenntnisse über MS Excel und VBA deine VB Applikation verwenden. Andere Möglichkeit ist LibnoDave. Das ist ein Opensource OPC-Server der auch mit LOGO! läuft. Darauf basiert das S7-droid App. Info bei www.sps-forum.de Hoffe die Info hilft dir. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf