21.12.2018 09:49 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort. Dass nur ein Kommunikationskanal vorhanden ist, ist mir bekannt...daher habe ich keine Verbindungen gleichzeitig genutzt. |
23.12.2018 16:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33539 Bewertung: (4166)
|
Von wo versuchst du es denn mit der App? Innerhalb des Heimnetzwerks oder per Internet? |
24.12.2018 14:17 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Nein, den VPN Tunnel benutze ich natürlich nur unterwegs. Der Webserver ist auch auf dem iPhone erreichbar. Es funktioniert alles perfekt bis auf die App. |
24.12.2018 14:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33539 Bewertung: (4166)
|
Damit steht doch fest, das die IP-Adressen stimmen, es kommt ja eine Kommunikation zustande. Ich kenne die App jetzt nicht, aber für klingt das nach einem Anmeldefehler in der App. Vielleicht solltest du einen Support Request starten. |
Folgen Sie uns auf